结果:找到"LORA 芯片",相关内容1000条
  • 翱捷ASR系列选型参考LORA芯片ASR6601/asr6505/asr6501/asr6500
  • ASR6601SoC是国内首颗支持LoRa的LPWANSoC。ASR6601芯片中集成的超低功耗收发机,除了支持LoRa调制方式外,还可以支持FSK收发、MSK收发和BPSK发射等。在3.3V电源供电的情况下,通过高功率PA,最大可发射22dBM的输出功率。ASR6601与ASR650x系列有本质差异,ASR6501/02的MCU内核是CYPRESS,ASR5505MCU内核是STM8SL系列内核,ASR6601的内核采用ARMM4架。ASR6601SoC主要有Rum、LpRun、SLeep、LpSleep、Sleep、Stop0、Stop1、Stop2、Stop3、Standby几种工作模...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: LORA 翱捷 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-06-04 15:40:00
  • ROLA领域新型芯片ASR全系列解读ASR650x/ASR6505/ASR6500S
  • ASR650xASR6501封装为QFN48,ASR6502封装为QFN60,两者之间只是封装不同ASR650x内置了cy4100plusCortex-M0+MCU及sx1262LoRa射频芯片。MCU主频48MHz,128KBFlash编程空间,16KBSRAM。LoRa支持150MHz~960MHz通信频率。硬件设计注意:MCU通过SPI接口控制SX1262芯片,且MCU和SX1262的SPI管脚引出到ASR650x外部,需在外部电路连结。基本射频性能频偏:32M晶振精度在20ppm以内,10ppm最好了发射频率:接近21dBm最好接收灵敏度:达到接近-137dBm为最佳,调节射频匹配网...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: LORA 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-10-08 15:52:00
  • 国内首颗内置STM8LSOC的ASR6505技术资料
  • ASR6505是基于STM8位MCU与SX1262的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mmx8mmx0.9mm的超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68的接口资源可以满足不同的应用领域,ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,A...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-20 17:11:00
  • ASR6505带MCUSTM8L+SX1262内核LoRa芯片
  • LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LoRaWAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR结合自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+WIFi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合物联网...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ASR6505 SX1262 替代SX1262 LORA 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-05-08 14:14:00
  • 替代SX1278基于STM8位MCU与SX1262的SiP全频段LoRa芯片ASR6505
  • ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISCMCU。MCU采用先进的STM8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ASR6505 替代SX1278 SX1278 SX1262 lora 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-03-26 16:52:00
  • ASR6505一款已支持LoRaWAN、LinkWAN和私有协议
  • ASR(翱捷科技)获得了Semtech公司LoRa芯片半导体知识产权授权,阿里云IoT联合ASR(翱捷科技)共同发布了采用低功耗LoRa集成的SoC芯片ASR6505,该芯片集成低功耗LoRaTransceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成LoRaWAN,LinkWAN及AliOS,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。LoRa技术的市场发展前景备受期待。据IHSMarkit发布的资料显示,2018年初,全球范围内部署的基于LoRa的网关数量已超过7万,预计到2019年初网关数量将达到20万,终端节点的数量将达到8000万,超过40%有望都是基于LoRa...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA, 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-19 15:01:00
  • ASR6501与SX1262优势区别
  • ASR6501芯片-国内首款、采用超低功耗LoRa集成的单芯片SoC,是国内首个通过阿里IoT技术认证的模块,内部集成高性能、低功耗的Cypress32-bitCortex-M0+MCU,支持透传,集成LoRaWAN,LinkWAN协议栈与以SX1262为核心的射频收发器。RF-AL42UH不仅支持阿里云主导的LinkWAN,还通过非常严格的射频指标测试,适用于多种物联网云端的应用场景。ASR6501配套发布的软件SDK,可以轻松地连接上阿里云平台或标准LoRaWAN基站,是目前LPWAN应用芯片最好的选择与ASR6501同步发布的软件SDK,集成LinkWAN和LoRaWAN协议栈,内嵌A...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-13 11:04:00
  • 国内全新LoRa系统芯片ASR6505内置SOC
  • 2019年4月11日正式发布全新LoRa系统芯片ASR6505,这是继ASR在2018年9月推出LoRa系统芯片ASR6501/6502后,ASR推出的第三款LoRa系统芯片,至此,ASRLoRa系列产品已能够支持几乎全部行业应用及产品解决方案。ASR6505是基于STM8位MCU与SX1262的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm的超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68的接口资源可以满足不同的应用领域;ASR6501ASR6502ASR6505ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对AS...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:38:00
  • 终于找到SX1278替换,SX1262替换方案!ASR6501/6502及6505也太好用了吧!
  • 对于远距离无线电技术,Semtech公司是创始者,旗下的SX1278、SX1262等产品垄断了整个LORA的频段,随着技术应用的成熟,使用者也越来越多,但是其价格缺一直居高不下,因此,马云爸爸出手了!国产LORA芯片应运而生!阿里云IoT联合ASR(上海翱捷)发布这款LoRa芯片系统解决方案,并获Semtech公司IP授权。目前ASR旗下发布的LORA芯片有四款:ASR6501、ASR6502、ASR6505及ASR6500S。给大家整理了一下这几款芯片的要点:1.ASR6501/6502是M0+SX1262(150-960MHZ),主打性能,外设和Flash资源丰富,支持LoRaWAN和L...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SX1278 SX1262 LORA 低成本 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-11 14:50:00
  • 单片机系统开发
  • 一、【项目名称】单片机系统开发二、【开发团队简介】1、10年单片机软硬件设计经验2、熟悉各类单片机,传感器,控制,接口,通讯;3、熟悉GPRS,WIFI,LoRa,蓝牙,NB等无线技术。三、【项目亮点】产品低成本设计,稳定可靠。四、【作品简介】1、LoRa温湿度2、继电器模块3、流量阀系统4、4、WIFI模块5、太阳能电磁阀,18650电池,1mA-4A充电,各类接口6、蓝牙开关五、【主要器件)STC15,STC8,STM8L,STM8S,STM32,MSP430,PIC,各类电源,各类驱动,各类接口,WIFI模块,GPRS模块,LoRa模块,NB模块。六、【软件部分的描述(选填)】状态机结...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: GPRS,LoRa,单 发帖人:JackMCU 发帖时间:2019-08-23 17:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: